This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:支持 DDR4?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746462/tps51200-supports-ddr4

器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件: LP8758

大家好、  

我的客户将在其项目中使用 LPDDR4、我想确认 TPS51200是否适用于 LPDDR4。

在 电气特性表下、不是指 LPDDR4、但可以保证 LPDDR4的 VVOSNS 为0.55V +/- 15mV?

 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo 您好、

    TPS51200不支持 LP-DDR4。
    请改为考虑 LP8758。
    www.ti.com/.../LP8758-B0

    如果您对 LP8758有任何疑问、请提交新帖子、其他人将提供支持。

    谢谢