This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:闪存文件的版本号

Guru**** 2554480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746247/bq34110-version-number-for-flash-file-s

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我正在设计具有 BQ34110 和外部闪存的系统。

 可通过命令读取执行系统的固件版本号(在 BQ34110外部闪存中)

(即 FW_VERSION 子命令、0x0002)

问题1. 如何在  文件系统中检查文件(*。bq.fs 文件)中的相应固件版本?

问题2. 它是否存在 数据闪存区域的任何版本号? 此数据 可以是固件下载(即包含在*。bq.fs 文件中)的一部分、也可以作为数据文件(*。df.fs 文件)单独下载。

问题3. 如果 存在数据闪存文件的版本号、如何从正在执行的系统中读出、以及在何处读取数据文件?

此致/市区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urban、

    所有 BQ34110器件出厂时都具有相同的固件版本、因此这不会改变。 如果 BQ34110将来有固件更新、则只能在 TI.com 上下载、但器件仍随附原始生产固件。 当前最新固件与生产固件相同-没有更新。

    由于 FW 版本不是公共闪存参数、并且是指令闪存的一部分、因此我无法提供有关如何从.bq.fs 文件获取此信息的具体说明。 希望您能理解。 您始终可以通过执行 FW_VERSION 命令来获取此信息。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    感谢您的回答

    问题2、是否存在数据闪存区域的版本?
    根据我的理解、df.fs 文件通常由电量监测计集成器(ME)使用 bqStudio 创建。
    如何跟踪 DQ.FS 文件的版本以及下载到器件的内容?

    提出问题的原因是、该设计是一种物联网器件、可以监控和更新器件固件。

    此致/市区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urban、

    是的、有一个数据闪存参数用于跟踪数据闪存设置的版本。 您可以在 bqStudio 中数据存储器的配置部分中找到此参数、该地址在 BQ34110 TRM (技术参考手册)中提供。 请参阅以下内容:

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Matt 的回答

    此致/市区