This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:关闭过功率保护

Guru**** 2497755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730601/ucc28780-turn-off-over-power-protection

器件型号:UCC28780

您好!

我将 UCC2870用于我的有源钳位反激式转换器、我的目标是制造一个输出功率为160W (Vo=40V 和 io=4A)的转换器。 我将 使用您的 UCC28780 GaN SIMPLIS 模型(45W 输出功率) 进行 Simplis 仿真。 我已经更改了(Rvo1 和 Rvo2)的参数、它的作用是 Vo=40V 和 Io=4.3A、但在160ms 仿真后、过功率保护会打开并损坏!

我试图通过改变 Ropp 和 RCS 的价值观来对其进行编程、但它不起作用。 您能告诉我需要更改哪些参数、才能成为 Po = 160W 的有源钳位反激式转换器吗? 我如何计算它?

谢谢!

BR

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    感谢您关注 TI。 过功率保护使用 CS 引脚电压。 CS 引脚上的电压可能过大、并使 OPP 跳变。 160W 设计与45W 设计有很大不同。 您需要对功率级进行调整、例如使用较低的电流感应电阻器以避免触发 OPP。 我建议您浏览 UCC28780设计计算器、以了解需要进行的所有调整。 您可以在此页面底部找到计算器:www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    感谢您的快速响应! 我将使用设计计算器进行试用。

    此致
    Ivan Andelic