This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD8220:推挽输出

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744999/ucd8220-pushpull-output

器件型号:UCD8220

大家好、

我想使用该 IC 在后一级驱动两个 FET 驱动器 IC。

预期规格

 频率:600kHz

 占空比;0%→40%(达到40%时固定)

 无反馈控制

 无 MCU 控制器

是否可以像连接一样使推挽式输出?

是否有基准电路?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工程师很快就会回来。

    谢谢、

    Sanatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kenji-San

    很抱歉、这里的响应较晚、您能否再次尝试连接推挽电路? 在您的帖子上不可见。 如果您在附加文件时遇到问题、您可以通过电子邮件直接发送给我:petermeaney@ti.com

    此致

    Peter