This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54526:TPS54526

Guru**** 2584225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746560/tps54526-tps54526

器件型号:TPS54526

您好!

我在设计中使用4个 TPS54526。 5V 是所有稳压器的输入、输出为3.3V、1.8V、1.5V 和0.95V。 数据表中给出了1V 至5V 输出电压的电感值。 能否使用1.5uH 电感器实现0.95V 输出?

此致、

Bhagavath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Bhagavath、

    它应该是好的。 谢谢!

    此致、
    Sam