This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:LP8752B-Q1功耗

Guru**** 2497085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726872/lp87524b-q1-lp8752b-q1-power-consumption

器件型号:LP87524B-Q1

尊敬的支持团队

我无法从 LP8752B-Q1的数据表中找到功耗信息。

您能否提供 LP8752B-Q1的功耗数据?

此致

陈慧琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表的第9页提供了输入电源电流消耗详细信息。 这是您要查找的信息吗?

    此外、您还可以使用效率图估算内部功耗。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能告诉我如何使用此电流消耗详细信息来计算功耗吗?

    此致

    Roger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    如果您只知道器件的所有功耗。
    检查您使用的输入/输出电压以及输出端的平均直流负载。
    以该数字为例、3.3V 输入电压、1V 输出电压和2A 输出电流效率为85%。
    如果输出功率为1Vx2A=2W、总输入功率为2W/0.85=2.353W、 器件功耗为2.353W (输入功率)-2W (输出功率)=0.353W。

    希望这对您有所帮助、

    此致、
    Jari Niemelä í a