This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:将 MPPT 原理图更改为微控制器。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728153/bq25504-schematic-with-mppt-to-micro-controller

器件型号:BQ25504
Thread 中讨论的其他器件:BQ25895

您好!

我只想知道 涂谨申议员问题第一部分的答案。

是否有任何应用手册或指南可从微控制器执行 MPPT? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kawsar、

    试用此参考设计:

    www.ti.com/.../tidudj2.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff 的回复!

    在对参考设计进行首次查看后、我认为在这种情况下、MPPT 需要在充电器 IC (bq25895)和 MCU (MSP430)之间进行 I2C 通信。

    但是、bq25504不提供任何此类规定。 我们所能做的就是将基准 MPP 电压传递到 REF_SAMP 引脚。 问题是如何将 MCU 与 bq25504的16秒采样间隔同步?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kawsar、

    同步的目的是什么? 换句话说、当 bq25504尝试找到 MPP 时、您希望 MCU 做些什么?

    此外、请记住、REF_SAMP 引脚对泄漏非常敏感。 任何读取该引脚电压的尝试都需要具有非常高的阻抗节点。 您可以对 VRDIV 引脚电压进行采样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    假设我们使用 MCU 执行 MPPT、MCU 应将 MPP 基准电压传递到 bq25504的 VREF_SAMP 引脚。 我可以认为,这样做的一种方法是--使用来自 MCU 的 PWM 信号,通过低通滤波器(RC)传递信号,并将其连接到 VREF_SAMP 引脚。 但是、为此、我需要始终保持 PWM 开启、否则 VREF_SAMP 引脚将通过连接的 RC 网络快速泄漏。

    问题是、始终保持 PWM 开启需要大量能量、而在能量收集应用中、我无法承受这些能量。 因此、我想知道是否有一种方法可以快速传递 MPP 参考并在剩余的16秒内与 VREF_SAMP 引脚断开连接。 我明白,最少这听起来可能有点荒谬。 感谢您的支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用栅极由 GPIO 驱动、源极连接到 Vref-SAMP 的系列 PFET。  不确定如何同步到16秒。