This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:VQFN 至 SMD

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745535/bq24133-vqfn-to-smd

器件型号:BQ24133

您好!

我刚刚决定在我的设计中使用这些组件(BQ24133)。 但是我意识到他们太小了,不可能在它上面工作,把东西连接到它的腿上。 我已经搜索了合适的 QFN 到 SMD 适配器。 由于上面没有对称的支脚、因此没有适合它的适配器。 评估套件几乎是土耳其最低工资的一半。 作为一名学生,我不能支付这笔钱。 此外、在生产期间、评估套件对我来说也不有用。 如何解决此问题? 对于 BQ24133、是否有任何适配器使其成为 SMD 或 THT?

我们将感谢您的任何帮助。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    优素福

    BQ24133是一款开关充电器。 开关转换器对布局很敏感。 插座适配器会引入不需要的寄生参数、这可能导致充电电路异常或不工作。 BQ24133应直接焊接在 PCB 上。 PCB 应遵循数据表第12节中描述的布局指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解、非常好、令人满意。 最后一个问题是。 您是否建议通过任何方法将这些微型芯片正确地放置到 PCB 板上?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    优素福

    您需要放入助焊剂和大量的焊锡膏。 将 IC 放在 PCB 上、并保持良好的对齐状态(无需精确对齐)。 使用热风枪加热组件。 回流焊时、IC 焊接并与 PCB 封装对齐。 此过程需要一些练习、您将会得到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。