This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494 - DC-DC 转换器-金属内核恒定电流200W 模块

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730897/tl494-tl494--dc-dc-converter--metal-core-constant-current-200w-module

器件型号:TL494

你好朋友。 我想在这个 PWM 中生成一个输出、这样我就可以使用一个微控制器来控制直流/直流转换器。 有人知道如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafal、
    您应该查看 TL494网页上的设计参考。
    例如,本文档中的图35:
    www.ti.com/.../slva001e.pdf
    显示了如何控制具有电流限制的固定电压输出的特定直流/直流转换器的输出电压。
    您可以将其用作有关如何实现系统要求的设计理念的基础。
    如果您有更多有关要求的信息、您将能够进行实际的电路设计。

    此致
    John