This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28070:是否有 Excel 文件可以计算电感器的大小?

Guru**** 2497075 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730591/webench-tools-ucc28070-is-there-excel-file-which-can-calculate-size-of-inductor

器件型号:UCC28070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、TI 人都很专业

所有 DFAE、并帮助客户设计5kW 升压 PFC。 我会有一个扩展表、用于计算与 UCC28070相关的无源组件的所有参数。

是否有任何类似提及的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bancha Olanviriyakij、
    TI.com 上提供了一个 Excel 计算器来支持此产品。 请点击以下链接、或导航至产品页面并点击工具/软件选项卡。 查找 UCC28070 Excel 应用设计工具。
    谢谢
    Joe Leisten
    www.ti.com/.../sluc114
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Joe
    感谢您的回复。