This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:引脚1象限

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS82150, TPS82140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746002/tps82130-pin1-quadrant

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPS82150TPS82140

大家好、团队成员。

请告诉我 TPS82130的引脚1象限。 数据表中未对此进行说明。

它是 TPS82140和 TPS82150中的 Q2、但在 Q1中不是错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi-San、

    TPS82130 D/S 的第19页显示了引脚1区域 我在其他2 D/S 中看到相同的图像
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我想知道 引脚1在磁带中的位置。
    我附上 TPS82140的图。
    TPS82130没有此图。
    在 TPS82140数据表中、引脚1为 Q2、但实际上它位于 Q1的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、感谢您解释、这是您需要的卷带图。

    它将与 TPS82140和 TPS82150相同。 让我请求在接下来的几天内将其添加到 TPS82130 D/S 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查正确的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS82130 D/S 现在显示了 T&R 方向详细信息。 TPS82140/50将很快进行更正、以显示引脚1的相同 Q1位置。