This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SND9039 Cherry Trail 加电问题

Guru**** 2497295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727580/snd9039-cherry-trail-power-up-problem

您好!  

我的客户在上电过程中遇到问题。  

这在快速打开和关闭 PMIC 期间发生。  

条件:将5V 适配器连接并断开 PMIC 将导致上电问题。  

最初、在连接适配器后自动加电、但在此操作下、需要按 POWER Bottom 来启动。  

我想知道的是为什么会发生这种情况以及如何解决。  

现在、我要求客户在适配器再次连接之前检查我们是否已进入 PMIC 关闭状态、并查看冷启动期间序列在何处停止。  

如果您有其他意见、请提供帮助。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于2018年9月14日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在我看来、5V 适配器的插入并不干净。 如果在达到 Vbat>Vthreshold 后 Vbat 下降,PMIC 将设置低电压故障并停止上电序列。 PMIC 将处于机械关闭状态、退出此状态的唯一方法是通过电源按钮。
    我建议在插入适配器时检查 PMIC 的输入、并添加足够的去耦以消除 VIN 弹跳。
    为了获得进一步的帮助、我将需要上电序列的示波器捕获。
    如果我回答您当前的问题、请告诉我

    此致、
    Costin