This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24720:MOSFET 选择

Guru**** 2497325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24772, TPS24720, CSD16415Q5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730464/tps24720-mosfet-selection

器件型号:TPS24720
主题中讨论的其他器件:TPS24772CSD16415Q5

您好!

我希望将 TPS24720用于我希望将电流限制在20A 的12V 热插拔电路。 我知道该器件的演示板使用2个 CSD16401Q5A FET 来提供12V、25A 电路。 我的问题是、如果我可以将单个 CSD16415Q5 FET 用于负载电容为1800uF 的12V、20A 设计。 我查看了 TPS24772设计的演示板、该设计是一个100A 电路、它使用4个 CSD16415Q5 FET、因此我认为这些 FET 中的一个应该能够处理我设计中的20A 电流。 我还下载了 TPS24720设计计算器电子表格、并使用 我的12V、20A、1800uF 设计参数运行了 CSD16415Q5 FET 的数字、看起来不错。 我只是想确保我不会在 SOA 之外操作 CSD16415Q5 FET、从而断开它。

谢谢