This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SND9039引脚21和引脚53的设置值

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724722/about-snd9039-pin21-and-pin53-setting-value

尊敬的先生:

您能否帮助我们检查 SND9039引脚#21和引脚#53设置值是否错误?  

此外、我还有一个问题、这两个引脚(21和53)是否有电池且没有电池关系? 软件和硬件设计之间存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年9月6日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    根据原理图、由于 VREFT 负载小于0.9mA、精度不受热敏电阻负载的影响。

    R482的功能是什么? 电流限制?

    我假设 R428和 R481是热敏电阻、电阻范围是多少?

    此部件需要处于激活模式、否则 VREFT 将关闭、Vbat 应高于阈值。

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Costin、

    1.R482和 R428均为0欧姆。
    2.R481非导通电阻。
    RT1是一个1%的热电阻器。
    4.R501是1% 15k Ω。
    如果 Vreft 需要小于0.9mA、则 R501和 RT1为等级电阻器。 计算值应小于0.9mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、

    我在您的原理图中没有发现任何问题。

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Costin、
    这意味着所有原理图和值都不是错误的? 没错...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、

    是的、所有值都正常

    此致、
    Costin