This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:仅在替代 A 上连接

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746015/tps2378-connection-at-only-alternative-a

器件型号:TPS2378

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS2378并有疑问。

如果能提供建议,我将不胜感激。

--

我想将 PD 侧设计为仅使用替代 A

因为我们的系统仅使用替代 A

在这种情况下、如所附的图所示、连接了备选 B 使用的引脚。

没有问题吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    如果您希望符合 IEEE802.3at 标准、PD 应处理来自 Alta 或 AltB PSE 的电源。

    但是、由于您可以控制系统中的 PSE、因此我不会看到上面的原理图有问题、只支持 Alta。 请注意、这种类型的 PD 将被视为非标准 PD。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    感谢你的答复。

    我知道电路正常、但 IEEE 802.3 at 中的非标准电路。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一