This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:bq40z50-R1

Guru**** 2497295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730131/bq40z50-r1-bq40z50-r1

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

尊敬的 TI 支持团队:

       我在使用 bq 40z50-R1时 PCB 的某些部分的电流校准出现问题。  我有1Mohm 分流电阻器,在通过 Battery Management Studio 进行 SW 电流校准后,它将偏移设置为+- 20,25mA。 与 HPA-495 TI 校准站一起工作时也会发生同样的反应。 我尝试了1.3.54.1软件和1.3.52软件,这是相同的反应。

我发现的唯一方法是将校准电流设置为正确的值,即手动将 CC 增益和容量增益设置为正确的分流值:0.950-0.970。

2.我注意到 已经在 e2e.ti.com/.../1766965上与 bq40z50讨论过同样的问题 。

 请  解释为什么 进行此故障电流校准,以及如何解决此问题?

B.R

Alexander Burtrakov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、
    您很可能会看到电流中存在较大的增益误差、因为您尝试在0电流时进行校准。
    使用 bqStudio、您将必须使用负载或源表在检测电阻器上施加2000mA 的电流、测量流经检测电阻器的精确电流、然后使用"施加的电流"框中的值进行校准。
    如果施加的电流为0、则校准将不会真正起作用。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swaminathan  Ramanathan 您好,

     

        我在2A 负载时进行校准 ,并有偏移,请参阅。

    B.R