This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:封装和原理图库引脚混乱

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745439/ucc28251-packing-and-schematic-library-pin-confuse

器件型号:UCC28251

尊敬的 TI 工程师:

我发现了一个非常严重的问题、封装和原理图不匹配、官方网站上 PW-20的原理图库引脚实际上是 QFN-20、这两个封装的原理图库被混淆了。

请确认情况是否如此。请尽快处理这种情况、以便我可以修改 PCB。

www.ti.com.cn/.../pinout-quality

Regars、

哇哦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Showei、

    这一员额似乎与另一个员额重复。 我将帮助联系我的同事来回答此问题。 在这里、我将关闭这个帖子。 谢谢!

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Showei、

    感谢您的关注。 我在未观察您描述的问题的情况下检查了.pdf 格式的软件包文件。 由于我无法访问 AutoCAD、我需要从其他同事那里获得帮助。 您能否确认您发现的问题是否是随附图片中包含的 AutoCAD 文件。 如果没有,请将您的电话号码发送到我的电子邮件盒“Frank-tang@ti.com”,以便我可以在普通话中直接与您讨论。

     

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    它确实是随附图片中包含的 AutoCAD 文件。
    Regars、

    哇哦。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Showei、

    感谢你的答复。 我们将对此进行研究。 如果存在混合、我们将修复它。

    此致

    弗兰克