This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:升压压压压降

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726139/lp8860-q1-boost-voltage-drop

器件型号:LP8860-Q1

你(们)好

我的客户有疑问。


请查看随附的文件。
升压电压上升约40ms 后、输出电压会降低。
当 LED 电流流动时、它返回到正常值。

确认 SW 波形后、SW 停止。
但是、即使您检查了故障引脚和状态、它也不处于故障状态。
为什么升压电压会下降?

e2e.ti.com/.../LP8860_5F00_Boost.pdf

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它看起来很奇怪。 通常、升压启动时间约为50ms。 但在客户显示的波形中、它超过100ms。
    但要弄清问题出在波形上并不容易。 您是否想共享原理图和 EEPROM 配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、雪  

    感谢你的答复。

    事实证明、此事件会破坏 EN 端子。
    请允许我只问一个问题。
    可能、当 EN 变为高电平时、它会从 STNDBY 状态变为正常状态、检测到 EN = 0并关断、
    认为 EN = 1被检测到、并且从待机状态再次被视为正常。
    EN 端子的行为是否正确?

    e2e.ti.com/.../LP8860_5F00_Boost2.pdf

    注意事项

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、如果 EN 在变为高电平时抖动、器件将从待机切换到正常、然后再次从待机模式启动。