This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22679:在没有任何明显原因的情况下达到电流限制

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728185/lm22679-goes-in-current-limit-without-any-apparent-reason

器件型号:LM22679

很糟糕、 我们遇到了直流/直流降压稳压器的问题。 它会不时停止以正确调节输出电压、看起来好像会进入过流保护模式。

原理图如下:

  

当它不能正常工作时、输出电压(+15V)为3.4V、引脚6-IC84上的电压大约为0.3V、引脚7-IC84上的电压几乎为0。

我尝试将 R271降低到5.6k Ω、但这不起作用。

有时、使用新的 IC84替换组件、它会重新开始工作、但并非总是如此。

您是否认为 LM22679因以下用途而损坏的原因?

此致

Denis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会尝试从+15V 的输出上断开负稳压器、看看这是否有用。
    可能会有一些互动。 如果可能、请采用开关引脚和电感器电流的一些波形
    在良好和不良行为期间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     1)当 IC84不工作且仅在输出端(+15V)提供3.2V 电压且 IC85在输出端提供-15V 电压时、引脚1-IC84上的电压和通过电感器的电流为:

    C1:L12电流(100mV = 180mA)  C2:D52电压

    2)我断开 IC85 (因此 IC84仅由其他组件部分加载)并作为第1点进行测试:

    C1:L12电流(100mV = 180mA)  C2:D52电压

     

    3) 3)我用新的 IC84替换了 IC84、现在输出稳定在15V

    C1:L12电流(100mV = 180mA)  C2:D52电压

    4) 4)我重新连接 IC85、现在所有输出+/- 15V 均正常工作

    我认为,IC84是损坏的,运作不好。 但这种问题经常出现,我无法理解原因。

    上次我断开 IC84时、我只是在示波器探针连接到引脚6-IC84的情况下测量电压

     

    1)当 IC84不工作且仅在输出端(+15V)提供3.2V 电压且 IC85在输出端提供-15V 电压时、引脚1-IC84上的电压和通过电感器的电流为:

    C1:L12电流(100mV = 180mA)  C2:D52电压

    2)我断开 IC85 (因此 IC84仅由其他组件部分加载)并作为第1点进行测试:

    C1:L12电流(100mV = 180mA)  C2:D52电压

     

    3) 3)我用新的 IC84替换了 IC84、现在输出稳定在15V

    C1:L12电流(100mV = 180mA)  C2:D52电压

    4) 4)我重新连接 IC85、现在所有输出+/- 15V 均正常工作

    我认为,IC84是损坏的,运作不好。 但这种问题经常出现,我无法理解原因。

    上次我断开 IC84时、我只是在示波器探针连接到引脚6-IC84的情况下测量电压

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电感器电流看起来很奇怪。 您是否正在使用电流探头??

    如果我们可以看到您的 PCB 布局、那会很好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用与电感器串联的0.56欧姆电阻器感应电流。

    这是 PCB 布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要移除电源组件和上的所有散热器
    使用实心连接。 这包括电感器、I/O 电容器以及二极管和接地。
    4.7u 和100N 等较小的输入电容器需要与位于同一侧
    并靠近输入引脚。 二极管接地也需要靠近输入电容器接地
    和器件接地。 这对于两个稳压器都是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在引脚2和4上焊接了两个4.7uF 的 SMD 电容器、并在引脚4和散热焊盘之间建立了牢固的连接。 这似乎解决了问题。