This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:输出波形问题

Guru**** 2925110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728853/lp8863-q1-output-waveform-question

器件型号:LP8863-Q1

您好、先生、

我想确认低于电压1和电压2

条件:

升压电压设置为12V

ILED0~ILED5连接在一起以获得900mA

指示灯为3S1P。

我可以看到电压1大约为4V,电压2大约为3.5V。  

-我是否知道 V1按照每个灯串的 LED 数量变化? LED 电流无问题,对吧?

-哪些条件会影响 V2,为什么它的电压为3.5V ?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    很抱歉、描述不是很清楚、我无法得到。 请帮我理解您的问题吗?

    LED 配置为3s1p。 那么总 LED 正向电压是多少?
    2.波形中的信号 A 和 D 是什么?
    3."我是否可以知道 V1随每个灯串的 LED 数量变化? LED 电流无问题,对吧?" 您的问题是什么意思? 请您进一步澄清一下吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirley、

    抱歉、我的信息不清楚~

    LED 配置为3s1p。 那么总 LED 正向电压是多少?<=每个 LED VF 的典型值为3V
    2.波形中的信号 A 和 D 是什么? <= A 为 LED0~5 (短接在一起),D 为 PWM 输入。
    3."我是否可以知道 V1随每个灯串的 LED 数量变化? LED 电流无问题,对吧?" 您的问题是什么意思? 请您进一步澄清一下吗?

       <=如果 使用不同的 LED VF 和不同的 LED 电流,V1是否会改变?   

           如何确定 V2电压?  现在大约为3.5V。  我需要知道哪些条件会改变 V2。

    Tks ~  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    首先、由于只有3个 LED、因此典型 LED 正向总电压仅为9V、低于输入电压。 但是、对于升压转换器、输出电压始终高于输入电压。 另一方面、最小升压输出电压也受以下公式的限制

    因此、在这种情况  下、最小升压输出电压取决于两者的较高值、即 Vboost=max{Vin、Vminboost}。

    因此、V1可计算为 Vboost-Vled (vf)。 如果 LED VF 或 LED 电流发生变化、V1也将发生变化。

    V1+V2是 LED 关闭时的 LEDx 引脚电压。 V1+V2=Vboost-Vled (当 LED 关闭时为 vf)。 在此期间、LED 电压取决于泄漏电流、正向电压低于典型的3V 电压。