This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046AEVM-833:无法使 EVM 支持3.0 - 4.2V 输入、5V 输出、100mA 输出

Guru**** 2538000 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A, TPS61240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744304/tlv61046aevm-833-cannot-get-evm-to-support-3-0---4-2v-input-5v-output-100ma-out

器件型号:TLV61046AEVM-833
主题中讨论的其他器件:TLV61046ATPS61240

您好!

我们有 TLV61046A EVM。  我需要以下方面的帮助:EVM 不会使用主题和下面提到的参数生成5V 输出。

我们的电路目标如下:

输入:3.0 - 4.2V
输出:5.0V、100mA (标称值75mA)

该 EVM 进行了以下更改:
R1 = 374k
L1 = VLCF4020T-100MR85
C2 = 10uF/10V + 22uF/25V、或仅10uF/10V

输入电源=工作台电源
负载=电阻器

观察结果
1)在100mA 负载下、如果在输入电压小于3.9V*的情况下启用 TLV61046A、则 EVM 输出为~2.5V;开关周期变为2.4us、占空比为15%(开关打开)
1A)如果输入电压以0.1V 的步长降低、则输出保持5V、直到输入< 2.1V

2)在50mA 负载下、如果在输入电压< 3.1V 的情况下启用 TLV61046A、则输出为~2.5V;开关周期和占空比与上面的项目1类似。
2A)如果输入电压以0.1V 步长降低、则输出保持5V、直到输入< 1.6V

3) 3)对于上述"电路目标"中所述的参数、WebBench 报告"占空比低于此器件的最小值"。  如果我将输入电压降低至3.8V、WebBench 没有错误。

*如果使用10uF/10V 电容器而不存在22uF/25V、则3.9V 变为3.7V。

有什么建议吗?  更大的电感器?

侧注:我们喜欢输出断开功能。

非常感谢!

David McRell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我有更新。 我在我的可用器件中找到了22uH。

    L1 = NR10050T220M (overkill、但这正是我快速获得的)

    观察结果:
    1)在100mA 负载下、如果在输入电压小于3.7V*的情况下启用 TLV61046A、则 EVM 输出为~2.5V;开关周期变为2.4us、占空比为~15%(开关打开)
    1A)如果输入电压以0.1V 的步长降低、则输出保持5V、直到输入< 2.0V

    2)在50mA 负载下、如果在输入电压< 2.6V 时启用 TLV61046A、则输出为~2.5V;开关周期和占空比与上面的项目1类似。
    2A)如果输入电压以0.1V 步长降低、则输出保持5V、直到输入< 1.6V

    我忘记了、当输出端为5V 时、开关周期为~890ns、占空比为~50%。

    谢谢!
    David McRell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我们这个部分的专家目前在周末。 您的问题将很快得到解答。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    该器件应在您提到的条件下工作。 如果输出中没有负载、会发生什么情况? 您能否尝试首先启动器件、然后应用加载? 该器件具有短路保护功能、可限制启动期间的负载。

    仅需5V 输出、您可以使用 TPS61240、它具有更高的效率和更小的解决方案尺寸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    非常感谢您的回答。

    虽然由于截止日期、我不得不找到不同的解决方案、但我仍需要稍后返回并了解有关61046A 的更多信息。  有时间后、我可能会向您报告更多结果并提出更多问题。

    TPS61240非常有趣。  我将在我们的审议中补充这一点。

    再次感谢您!

    David McRell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    好的。 我关闭了帖子。 但是、如果您想提出进一步的问题、您只需回复该帖子。