This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:当电池电压高于4.0V 时、LED (STAT1)为什么会闪烁?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746026/bq24650-why-will-the-led-stat1-blink-when-the-battery-voltage-is-above-4-0v

器件型号:BQ24650

您好!

我正在测试 bq24650定制板(原理图如下)

首次为 电池 18650x4 (16.8V)充电时、STAT1 LED 保持亮起。

但当电池充电电平高于15.7V 时、它开始闪烁。

STAT2 LED 永远不会亮起、bq24650引脚电平如下所示。

VREF (引脚6)= 3.3V 恒定电压

MPPSET (引脚2)= 1.39V 常数

TS (引脚4)= 1.93V 恒定电压

停车

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 STAT 引脚的状态、请参阅第17页的表2。

    根据您的描述、STAT1会闪烁开/关、STAT2永远不会打开、看起来充电器在充电和故障状态之间处于"进"和"出"状态。

    请检查以下各项

    8.3.7启用和禁用充电在启用充电之前、以下条件必须有效:

    •允许充电(MPPSET > 175mV)

    •器件未处于欠压锁定(UVLO)模式、且 VCC 高于 VCCLOWV 阈值

    •器件未处于睡眠模式(即 VCC > SRN)

    •VCC 电压低于交流过压阈值(VCC < VACOV)

    •初始上电后完成30ms 延迟

    •REGN LDO 和 VREF LDO 电压处于正确的电平

    •热关断(TSHUT)无效

    •未检测到 TS 故障

    以下条件之一会停止进行中的充电:

    •充电被禁用(MPPSET < 75mV)

    •适配器被移除、导致器件进入 VCCLOWV 或睡眠模式

    •适配器电压比电池高100mV

    •适配器过压

    •REGN 或 VREF LDO 电压无效

    •达到 TSHUT IC 温度阈值

    •TS 电压超出范围、表明蓄电池温度过高或过低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电池故障。

    谢谢你