This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:能否为3.7V 和7.4v 电池充电?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730792/bq24170-can-i-charge-3-7v-and-7-4v-battery

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件: BQ24172

尊敬的团队:

我有一个充电器要求、如果我放置3.7V 电池、它应该在没有任何损坏的情况下为该电池充电、同样、当我放置7.4V 电池时、即使电池应该在没有任何损坏电池的情况下充电。

请建议 BQ24170是否满足我的要求?

或者是否有任何其他充电器 IC 能够有效地实现此功能,请提出建议。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    请参阅 BQ2417x 数据表第3页上的器件比较表。 BQ24170使用4.2V/节固定电压为电池充电。 BQ24172提供可调节电池电压。 电池电压设置由数据表第15页的公式(1)给出。 您需要针对不同的电池电压更改电池设置。