This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3852:UC3852

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730622/uc3852-uc3852

器件型号:UC3852

如何计算升压 PFC 电路中的电感损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曹志刚、
    我不太确定您所谓的"电感损耗"是什么意思。 您是指电感器中耗散的功率吗?
    升压 PFC 电路是在 CCM 还是转换模式下运行?
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是电感器中的功率耗散。我只是想知道如何进行计算。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曹志刚、
    请查看下面链接的数据表中的第8.2.2.2.1节。 这提供了一种计算升压电感器中的 RMS 电流的方法。 一旦获得此值、只要绕组电阻已知、就可以获得绕组中耗散的功率。 介绍的方法适用于 TM PFC 电路。
    可以使用类似的方法来估算磁芯损耗。 换言之、在线路半周期的角 θ 处计算开关周期中的磁通摆幅。 根据此估算、使用磁芯数据表中提供的信息估算该开关周期的磁芯损耗。 将结果整合到行半个周期中并取平均值。
    由于估算中未包括差距损耗和接近损耗等影响、结果是近似值。
    谢谢
    Joe Leisten
    www.ti.com/.../ucc28056
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 谢谢你。