This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72442:我可以将其仅用于2个 MOSFET 吗?

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72441, SM72442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746353/sm72442-can-i-use-it-with-only-2-mosfets

器件型号:SM72442
主题中讨论的其他器件:SM72441

大家好、

我是否可以省略2个面板模式 MOSFET?

我可以将其仅与2个同步升压 MOSFET 配合使用吗? 我的应用中无需降压 PV 电压(即电池电压始终大于 PV 电压)

最后、我有一项特殊要求、即我需要能够将电池放电到 PV 电池板中。 (BATT 电压仍将< PV 电压、因此相同的2个 MOSFET 将工作。 当电流反向时、升压转换器将像降压转换器一样工作)。  因此、我需要电流从电池反向进入 PV、并具有电流限制。 您能想到一种方法来"欺骗"信号(系统中有一个大微控制器)、以便与 IC 进行同轴电缆连接?

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    感谢您关注 SM72442。 如果不使用面板模式、则应选择 SM72441。 对于 SM72442、当 VIN 接近 Vout 时、面板模式将启动。 如果您删除两个 FET、则不会有流向负载的功率流、因为四个电桥开关处于关闭状态。 选择 SM72441可避免此类问题。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi