This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5122:webench 自定义电感器错误

Guru**** 2586565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746361/webench-tools-lm5122-webench-custom-inductor-errors

器件型号:LM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

新的 webench 比旧的 webench 更差。  我等了几个月才有新的 webench,很伤心,新 webench 太差了。

可怕——所有条目在值之间都有5行空间,巨大的可视区域浪费来显示数据。  需要大量滚动、我有一个32英寸4K 显示器。  您应该使用单行间距。  目标是提供数据进行分析、而不是试图进行艺术分析。  显然,提交人患有仇视情绪,让他们离开那里。

糟糕-默认电感器限值太高。  仅显示3个默认值、并且所有值都存在很长的错误。  建议值始终保持过高、无法更改建议值。

可怕的夯锤: 配置选项显示: 使用选定 FET 的滑动条     这是什么意思?  必须使用的 FET 不是新的?  这是荒谬的,但你不能说出打算做什么。  此外、无论您选择什么、webench 始终不选择它。

输入和输出电容都远低于旧 webench、并且低于合理的电容值。  比低一个数量级多。  新 webench 错误。

改进:

许多图表(但请注意、这些实际上是图形、图表是表列出的值)。  将字更改为图表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vern、

    感谢您的反馈。 我将把它传递给我们的 Webench 小组。 实际上、我还听说一些用户称赞新 Webench 的易用性。 总之、我认为旧的 Webench 仍然正常工作、并不是过时的。 如果您对旧版本更满意、您现在可以继续使用它、并允许我们的 Webench 小组继续改进该工具。

    谢谢、
    Youhao