This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:快速充电电流很低

Guru**** 2555450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742645/bq24610-fast-charging-current-is-low

器件型号:BQ24610

我希望  快速充电电流闭合2A

我测量的充电电流为1.3A。

我应该为解决方案做些什么?

*条件

电池的最大电压为13.05V

VIN = 15V

那么、我设置它

V bat =13.02V

Vset1 = 0.4V (最大快速充电电流为2A)

Vset2= 0.6V (预充电和终止电流为0.6A

Vacset=1.6V (RAC=0.2 Ω、Iacset=4A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否使用可从 www.ti.com/.../toolssoftware 下载的 bq246xx 计算工具验证了您的设计

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning T.

    感谢你的答复。

    我确实 通过给定的振荡器检查了预期的快速充电电流。

    但 配置是正确的。

    为了将快速充电电流提高 到 2A、

    我认为... 我是否应将 Vset1升高 超过 2A??

    一般般 如果对 PCB 进行了配音、 它是否 意味着 电池可靠性测试? 还是对电池进行可靠性测试有危险?

    电池的最大充电电流为2A。

    我应该解决这个问题。

    请帮我解决问题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    实际快速充电电流应接近快速充电电流设置。 如果您将 Vin 从15V 增大、那么快速充电电流会变化吗?

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning T

    根据您的提及,我想我会再做艺术品,并参考推荐的 EVM。

    您说实际的快速充电应接近于快速充电电流设置。

    我认为 PCB 存在异常。  也许、艺术品可能不是很好。

    非常感谢您的回复