This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59650:5V 电源

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730299/tps59650-5v-supply

器件型号:TPS59650

我已将此部件用于第3代 i7 ivy-bridge Intel AV8063801149203、并且成功。 对于新设计、我需要将此直流/直流电源与5V 电源而非12V 电源配合使用。 这种变化是微不足道的还是很困难的? 您是否有这样的参考设计:

http://www.ti.com/tool/TIDA-00021

但它在5V 而不是12V 电压下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    具有12V 输入的设计也可用于5V 输入。 谢谢。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    您能给我推荐一个电路吗? 您的评估板设计为接受9至20个
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、可以使用相同的电路、但可以使用较低电压的电源块。 例如、将 CSD87350更改为 CSD86360以获得更高的效率。

    此致、
    Weidong