This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43000:作为可变输出降压/升压转换器的 TPS43000。

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS43000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746130/tps43000-tps43000-as-a-variable-output-buck-boost-converter

器件型号:TPS43000

你(们)好

VIN 2.5V 至5.5V

输出电压3.3V

输出电流6A

我想使用 TPS43000构建降压/升压转换器、能否使用它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kavitha、

    感谢您关注 TPS43000。 我认为该部件支持您的应用。 另一种选择是 SEPIC、数据表中显示了示例。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi