This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:监测计设置

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730076/bq28z610-gauge-settings

器件型号:BQ28Z610

您好!

我有几个问题涉及为我的应用提供最高精度的最佳设置以及如何将其投入串行生产。

它是类似 UPS 设备的不可拆卸电池、可通过以下方式使用:

-大多数情况下,如果不使用它,它处于关闭节点中。
-如果它正在使用,则它主要处于充电或维护充电模式。
-只有在紧急情况下,电池才会放电。 它以高达电池容量10倍的功率率放电、但放电通常会在电池完全放电之前停止。 整个放电周期都需要不到10分钟的时间才能清空。 在这种情况下、CUV 会通过打开 FET 来停止任何进一步的放电。
-然后,电池将立即充电和/或进入停机模式以存放,直至下次使用。

此工作流程不会为测量仪表提供进行测量和更新设置的时间。 其中一些甚至可能在部署之间的长时间停机期间丢失。

1、为了获得最高精度、最好的监测配置是什么?

第二个问题是、在使用黄金映像对新生产单元上的监测计进行编程后、如何"初始化"它。 我注意 到、完全充电容量和相对充电状态只有在执行完全放电后才正确-等待5h -充电-等待2h -周期、这对于串行生产是不可行的。 此外、在更新状态达到0x0E 之前、不会启用电池平衡、这在正常使用期间很可能永远不会发生、如上所述。

2.如何配置监测计、以便在对黄金映像进行编程后即可使用、从而显示正确的初始充电状态并已启用电池平衡功能?

感谢您的帮助、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在开始串行生产之前、您需要执行学习周期。 请参阅此文档以了解需要执行的操作。 www.ti.com/.../slua777.pdf。 其次、一旦您的周期完成、如果您的电池不是 LFP、我建议禁用平滑处理并将负载选择设置为用户速率、并将速率设置为10C、这是您的 DSG 速率。 这两种设置可以更好地估算容量。 请运行测试循环并查看这些设置是否起作用。 如果仍有问题、请联系我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    学习周期已经在一段时间前完成、这一切都很好。
    我还使用了固定为10C 的放电率和恒定功率模式、但如果放电率较低、则会给出完全错误的估算值。
    您可以建议哪些内容来提高其精度?

    我仍然对黄金图像有疑问。 在充电状态显示正确的值并校准电量计之前、我需要运行一个放电充电周期。 我不能在生产期间投入这段时间。 此外、电池平衡指令表示、在对映像进行编程之前、我必须将学习状态从0x0E 设置回0x06、这意味着在我对每个新单元运行一个完整的放电/充电周期以将其恢复到0x0E 之前、会禁用平衡。 我在这里也需要一个解决方案。

    谢谢、
    Fred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试将负载选择设置为1。 它在高电流下会很激进、但这可以解决您的速率问题。
    您还可以将更新状态设置回0x0A。 这样、在生产中、您只需发送它启用、更新状态将变为0x0E、从而在监测计上启用电池平衡。