This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:开关 PWM 信号

Guru**** 2813185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA, ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745667/tps22810-switching-pwm-signal

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件:TPL7407LAULN2003A

我想使用此电源开关在不同的 LED 灯串之间切换。 该单元是否能够传输 PWM 脉冲(~0.9A)以驱动 LED

此致

Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kurt、

    感谢您与 E2E 联系! 您能否详细说明这些 PWM 脉冲、您所处的开关频率、持续时间和电压是多少?

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

     我附上电路图

    此致

    Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、  

    感谢您的澄清。 对于驱动电感负载或多个 LED、我们通常推荐使用低侧驱动器(如 TPL7407LA)。 我们的低侧开关具有用于电感反冲的集成反激式二极管、并提供多通道版本(7ch/8ch)、用于通过一个开关驱动多个电感负载或 LED。

    在您的工作电压和频率下、我认为 TPL7407LA 或 ULN2003A 是不错的选择。 请告诉我您的想法!

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的回复。 您的建议很好、但我唯一的问题是、有一个接地电阻(用于电流感应)、因此 TPL7407LA 的 GND 将是

    ~300mV 以上。  

    这样操作芯片是可以的吗?

    此致

    Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    只要您仍处于 TPL7407LA 的运行规格范围内、我就不会看到任何问题。 此外、确保电阻器可以处理您期望通过器件的电流。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。