This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:身份验证密钥功能

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQKEYPACKAGER, BQ78Z100, BQ28Z610, BQKEYPROGRAMMER, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726861/bq78z100-authentication-key-function

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件:EV2400BQKEYPROGRAMRBQ28Z610、、 BQKEYPACKAGERBQSTUDIO

使用 EV2400工具如何使用 身份验证密钥功能、或如何创建 身份验证密钥文件以及如何更新 身份验证密钥文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我们没有可用的公共文档。 请允许我在本周查看我们是否有其他可为您提供帮助的文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您能帮您检查一下吗?或者以其他方式解决问题。谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在本周给我一个机会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用以下文档和工具更新和验证您的密钥。
    www.ti.com/.../BQKEYPACKAGER
    www.ti.com/.../BQKEYPROGRAMR
    www.ti.com/.../sluubu3.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经下载了 BQKEYPACKAGER 和 BQKEYPROGRAMR 文件和设置、但我们很喜欢它们不支持 BQ78z100和 BQ28z610 Guage IC。您可以通过其他方式吗? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请选择 bq27750选项。 该工具将进行更新、以包含其他选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试并制作密钥文件。更新密钥文件时,失败。下图是,请检查,谢谢。

    打开 bqKeyProgrammer 软件后、会发生错误(电池使用 BQ28z610电量监测计 IC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 这将需要一些时间来测试。 请允许我一周。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Batt:
    很抱歉再次给您带来麻烦、我们需要您的帮助、请尽快检查。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出现“A free communication adapter connected to system was not found (未找到连接到系统的免费通信适配器)”的信息。 这意味着 bqKeyProgrammer 找不到可用的 EV2300或 EV2400。 如果您将使用 EV2x00的 bqStudio 或其他软件保持打开状态、则 bqKeyProgrammer 无法控制它。 请确保您可以使用 bqStudio 与电池组通信、然后关闭 bqStudio 并再次启动 bqKeyProgrammer。 如果您没有看到该消息、则该消息应该是可以的。 如果您确实看到该消息、我们需要首先解决该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我们关闭 bqStudio、然后再次打开 bqKeyProgrammer、它不会发生错误对话框。

    但是、当更新.bqk file.it 时仍然显示失败。

    奇怪的是、当充电时、bqStudio 开路通信是错误的、它显示"无法找到免费的通信适配器。"放电时通信正常、或者没有充电和放电、通信也正常。下图。

    请帮您检查,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在线提供的 bqkeyprogrammer 版本似乎与 bq78z100不兼容。 我们有一个未经过生产测试且兼容的测试版。 我们正在努力使其符合发布条件。 如果你需要紧急援助,请你下午好,我会将援助发送给你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Batt:
    如果你需要紧急援助,请你下午好,我会将援助发送给你。
    是的、我们现在非常迫切、请向我发送兼容版本的 bqkeyprogrammer。
    我的电子邮件是 lmcai@mail.veken.com。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    接受我的友谊请求、然后我可以给您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们现在是朋友、您能给我们发送 bqkeyprogrammer 的兼容版本吗?谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刚才已将链接发送给您。