This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100 EVM 的电流测量能力

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745643/bq34z100-g1-current-measurement-capacity-of-bq34z100-evm

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

BQ34Z100评估模块测量的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    由于电路板限制、EVM 允许的最大电流为7A。 10m Ω 感应电阻器能够提供12.5A 电流、但在不对 EVM 进行修改的情况下、应遵循7A 电路板限制。

    要修改 EVM 以处理更大的电流、请使子板具有更大的电流、并将信号线由此连接到 EVM。

    有关 EVM 的更多信息、请参阅此处的 EVM 用户指南 :www.ti.com/.../sluu904

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 BQ34Z100-G1数据表、电量监测计可测量高达32A 的充电和放电电流。 为了测量高达32A 的电流、我是否应该连接 同值分流器(R010 - WSL2010R0100FEA - Dale)以获得更高的功率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    该器件还可以测量超过32的电流、但是、使用校准"技巧"来确保没有超出范围的值。 有关"技巧"的更多信息、请参阅 :www.ti.com/.../slua760

    对于感应电阻器的额定电流、使用欧姆定律和 bq34z100-G1的 ADC 测量的+/- 125mV 范围来确定。

    例如、假设感应电阻器的功率大于1.5W (如果在整个范围内)、一个10m Ω 感应电阻器可在+/-125mV 范围内支持高达+/-12.5A 的电流。 同样、假设检测电阻器的电压范围大于3.125W (全范围)、则5m Ω 检测电阻器将在相同的电压范围内支持高达+/- 25A 的电流。

    此致、
    Bryan Kahler