This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A-Q1:不同 PCB 中的菊花链通信

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746078/bq76pl536a-q1-daisy-chain-communication-in-different-pcbs

器件型号:BQ76PL536A-Q1

在 TIDA-00821中提供了器件型号 BQ76PL536A-Q1的参考设计、其中 在同一 PCB 上包含3个 BQ76PL536A-Q1。 因此、无需隔离它们之间的 SPI 菊花链。 我想设计一个电路、在 该电路中、我想在 PCB 上使用单个 BQ76PL536A-Q1、在 另一个 PCB 上使用下一个 BQ76PL536A-Q1。 我不知道2个 PCB 之间的距离。 我是否需要为每个南北连接配备2个 SPI 隔离器、以确保2块 PCB 之间的通信不中断或无故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samruddhi、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您提出这个问题! 如果您希望在单独的 PCB 上安装多个器件、则可能会在布线上引入噪声耦合以及潜在的通信问题、因此在 PCB 的两侧添加隔离和滤波功能并尽可能减小 PCB 之间的距离将是有益的。 此外、如果您要进行新的布局、接地平面和足够的电流路径对于稳健性至关重要。

    希望这对您有所帮助、

    泰勒