This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92314:关于 VREF

Guru**** 2927680 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727574/tps92314-about-vref

器件型号:TPS92314

你好

很抱歉再次打扰你。

我的客户选择了 TPS92314、但仍有关于 Vref 的问题以解决他们的问题

最终产品的设计目标。

问题1.

来自 TPS92314非隔离工作表的计算工具修订版1.1的 Risns 结果

我想、如果 IOUT 为100mA、RISNS 应为1.4 Ω、

但计算结果为1.47欧姆。

这是一个错误吗?

"隔离"页面的工作表似乎没有问题。

您确认吗?

问题2.

Vref 是如何在数据表 p7的 BIAS& VREF 块中生成的、图13?


TPS92314在 BIAS&VREF 块中具有内部基准电压、如所示

1.21 (最小值)/1.24V (典型值)/1.3V (最大值)、用于 VDLY、如所述

第4页中的 EC 表。


我(客户)的猜测是数据表 P15 eq(2)上的 Vref = 0.14V

来自内部基准电压1.24V (VDLY),

...对吗?

此致

e2e.ti.com/.../Calctool-for-TPS92314.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Q1:我无法解锁设计工具、创建此工具的组不再在 TI。 根据这些公式、计算结果应为0.14欧姆。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Irwin San

    很抱歉、我的回复延迟了。
    感谢您的通知。
    我还没有回答第二季度的问题。 (我想知道 VDLY 是否用于 Vref (带分频器)……