请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 我想为4节串联镍氢电池充电。 电池组参数如下所示。
容量:3Ah
标称电压:4.8V
完全充电电压:5.6V
低电压:4V
最大充电电流:1A (非关键)
充电方法:恒定电流
以下是我对该系统的问题。
- BQ25713是否适合为镍氢电池充电? TI 此器件的网页明确指出、它是合适的、但数据表不是很清楚。 整个数据表假设锂聚合物电池的每节电池电压约为3V、而镍氢电池的每节电池电压为1.4V。
- 出于我的目的、应该将哪个电压值连接到 CELL_BATPRESZ 引脚? 数据表中指出:"CELL_BATPRESZ 引脚还将1节电池的 SYSOVP 阈值设置为5V、2节电池的 SYSOVP 阈值设置为12V、3节/4节电池的 SYSOVP 阈值设置为19.5V。" 这些设置显然不适用于镍氢电池、似乎只允许4个电压。 我能否设置一个与指定的4不同的电压? 我是否可以使用电阻分压器将该引脚设置为6V、而不是数据表中指定的4个电压电平?
- 如果系统完全重启、如何确保4节串联镍氢电池的充电器输出电压不超过6V? BQ25713似乎没有用于寄存器的非易失性存储器。
- 我需要一个10uH 的电感器。 应将哪个电阻器连接到 IADBT 引脚? 数据表指出:"对于1uH、2.2uH 和3.3uH 电感、建议的电阻分别为93kΩ Ω、137kΩ Ω 和169kΩ Ω。" 也就是说、它没有任何其他电阻值建议、并且没有为其他电感提供公式。
- 我需要一个10uH 的电感器。 输出电容的最大值是多少? 数据表指出:"为了获得良好的环路稳定性、输出电感器和输出电容器的谐振频率应设计在10kHz 和20kHz 之间。" μF、数据表还指出:"建议电感器放置最小6个10 μ F 0805尺寸电容器。" 使用建议的最小60uF 电容器,共振频率为6.5kHz [ f = 1 /(2*pi*sqrt (LC))],超出指定的10kHz 至20kHz 限制。 这甚至是在系统电路中添加其他电容器之前。 这似乎假设电感最大值为3.3uH、这是奇数、数据表的电感器选择部分中未提及。
请帮助。
Daniel