This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128A:UCD3138系列复位

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, TIDA-00705, TIDA-00653, PMP4320A, UCD3138064A, UCD3138128, UCD3138A64, UCD3138A, UCD3138128A, UCD3138CC64EVM-030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744826/ucd3138128a-ucd3138-family-reset

器件型号:UCD3138128A
主题中讨论的其他器件:UCD3138TIDA-00705TIDA-00653PMP4320AUCD3138064AUCD3138128UCD3138A64AUCD3138A64UCD3138A、、 UCD3138CC64EVM-030

您好!

slua779a UCD3138系列-实用设计指南规定如下:

'复位引脚 μF 有一个至少2.2 μ F 的低 ESL 电容器、该电容器通过 DGND 平面或进行局部去耦
SGND 平面。 如图2-1所示、该电容器必须放置在非常靠近器件复位引脚的位置。"

查看了以下 TI 参考设计:

PMP11432:无电容器

TIDA-00705:使用100N 电容器

TIDA-00653:使用100N 电容器

PMP4320A:使用100N 电容器

等等。 我在这里错过了什么吗?

谢谢、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要获得最佳结果、请遵循第3.4节:

    针对 UCD3138A、UCD3138064A、UCD3138A64、UCD3138128、UCD3138A64A 的 nRESET 引脚的 RC 时间常数的建议、 和 UD3138128A

    在应用手册中:

    www.ti.com/.../slua779a.pdf

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。 这几乎会将其清除。

    我已经用一个基本原理图解决了 UCD3138128A 的问题。 随附的原理图。

    这包括对复位的更改。 此外、我还尝试加入 XDS100v2 JTAG 接口。

    第一个问题是、以下与 XDS100v2的连接是否正常、或者是否需要进行任何更改。

    另一个遇到的问题是 JTAG RST。 原理图中使用的复位是否正常?

    下一个问题是串行端口,它是否也可以如上所述使用?

    您在上面的原理图中还有什么不正确的地方吗?

    谢谢、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们中的一位将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于复位引脚的电容可能很大、因此 ASS 为2.2uF。 此外、用于每个 V33D 和 V33DIO 的其他电容器可高达2.2uF + 10nF、而不是100nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean / Yitzhak、

    修改了去耦电容器和复位电容器、如图所示。

    您对 XDS100v2接口有何看法?

    谢谢、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JTAG 引脚需要上拉电阻器:

    此外、我不认为引脚#10 (主芯片复位) 应该被连接为一个 JTAG 测试复位引脚。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将移除与 JTAG 的复位引脚连接。

    如果您能进一步澄清一点、那会更好。

    所有引脚是否都需要上拉电阻?
    以及建议使用什么值的上拉电阻器?
    PMP11432使用1k5电阻器单独上拉 TMS
    UCD3138CC64EVM-030使用10k 电阻器上拉 TMS、TDI 和 TDO。 TCK 未被改变。


    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应使用10千欧电阻器。 不应将任何值悬空。
    TCK 可被拉为高电平或低电平(根据 JTAG 标准、低电平是默认值)。

    infocenter.arm.com/.../index.jsp

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这会清除云。

    谢谢、
    制造商