This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:有关器件运行流程图的问题?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730510/bq24610-a-question-about-the-device-operation-flow-chart

器件型号:BQ24610

尊敬的先生

    当 CHE 充电进入恒压模式时,在下一个图表中,为什么要关闭充电?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    用于电池检测。 有关详细信息、请参阅9.3.23 d/s 上的电池检测。 IDISCHARGE 是指8mA 放电电流。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。