This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:bq24600充电电流#39;t 可被改变

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746063/bq24600-bq24600-charge-current-can-t-be-changed

器件型号:bq24600

如下所示、4 节锂电池、VDD_ADPT 为24V、当我更改 V-ISET 或 R-sense 时、充电电流不能更改、当我将电源单元的最大电流设置为3A 时、充电电流为3A、 当我将电源单元的最大电流设置为5A 时、充电电流也是5A。 我认为电流感应电路有一些问题。  请帮我检查 SCH。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高侧 FET (在提供的原理图中显示为 Q15)似乎是导致问题的原因。 FET 可能运行不正常。 您能否分享开关波形的示波器截图? 请检查标记为 PH 的引脚14中 SW 节点的行为。

    此致、
    Alejandro I.