This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压 PFC

Guru**** 2759105 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743958/buck-pfc

主题中讨论的其他器件:UCC29910A

我想制作一个具有以下要求的电路:

输入电压:520v - 560v 直流

输出电压:400V DC (或400V 至600V DC 可调)@ 40A  

功率:15kW

如果有专用 IC 可用于此目的、请帮助我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCC29910A 是一款降压 PFC 控制器。 但15kW 功率非常高、使用单相 PFC 面临挑战。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您的消息显示输入电压520V 至560V 直流电压、它实际上是交流电吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于过去两周没有沟通、我将关闭此主题。 如果您可以提供其他详细信息、请打开新主题。