This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要一个设计高电压电池充电器的建议

Guru**** 2497075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729993/need-a-proposal-to-design-high-voltage-battery-charger

我需要设计用于锂离子电池的230Vout 直流800W 电池充电器,采用模拟 CV/CC 控制,无需 CPU

PFC 的输入400Vdc

输出:230Vdc,800-1kW

电池组:56S4P,锂离子电池

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、您好、感谢您关注德州仪器。 我目前正在出差、但明天将返回办公室、并开始处理您的问题。 再次感谢您关注德州仪器。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric。 我咨询了我们的一些电源设计服务团队成员、目前我们没有任何参考设计可供您参考、以满足您对高电压电池充电器子系统的参数需求。 尽管我们没有任何能够帮助您的东西、但我们非常感谢您对德州仪器的关注、并希望我们能够在未来帮助您满足您的设计需求。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs