请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR16006 我遇到 FCC 辐射和传导噪声问题。 是否有人可以给我有关通过 FCC 的提示? 此外、如果有人通过了 FCC 与 LMR16006X (700Mhz)器件的测试、我对此非常感兴趣。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我遇到 FCC 辐射和传导噪声问题。 是否有人可以给我有关通过 FCC 的提示? 此外、如果有人通过了 FCC 与 LMR16006X (700Mhz)器件的测试、我对此非常感兴趣。
尊敬的 Paul:
您可以共享您的布局吗? 降低 EMI 的最佳方法是减小开关节点布线的面积。 如果尚未安装、则应将电感器放置在尽可能靠近 IC 的位置、以降低 EMI。 应用手册 AN-2155 (http://www.ti.com/lit/an/snva638a/snva638a.pdf) 和 AN-2162 (http://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf)也可帮助您阅读。
此致、
-奥兰多