This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554-R1:在低电池电压下唤醒

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ28Z610, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730720/bq30z554-r1-wake-up-in-low-cell-voltage

器件型号:BQ30Z554-R1
主题中讨论的其他器件:BQ30Z55BQ40Z50-R1BQ28Z610BQ40Z50

您好!

   使用 bq30z55的客户无法在2s1p 电池中的电池电压低于2.6V 时唤醒 bq30z55。  我测量 了 PACK 引脚和顶部电池组电压、如下图所示。

实际上、bq30z55是周期唤醒和关断、因为当 CHG-FET 导通时、电池组电压将会降至电池电压、如果电池电压低于启动电压

然后 立即关断。 我的问题是、将 bq30z55更改为 bq40z50-R1或 bq28z610是否可以防止这种情况发生、并且即使电池电压降至零、也可以唤醒监测计。

CH1 (黄色):包装 PIN

CH2 (蓝色)   :顶部电池组电压

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    器件很可能会返回关断状态、因为"关断电压"和"充电器存在阈值"可能分别设置为~2.5V 和~5V。
    更改这些阈值应防止器件返回关断状态。
    但是、在大多数情况下、您不希望充电 FET 在电池电压较低时开启、因为在使用非常低的电压为电池充电时、可能会对电池组造成损坏、而 bq40z50等较新器件具有 SUV_MODE 功能、 这将防止 CHG FET 在电池电压非常低时启用、这在您的情况下很有用。
    此致、
    Swami