This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF16821-Q1:电源引脚(9安培;23引脚)的导通建议电容器容量

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF16821-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730415/buf16821-q1-on-recommended-capacitor-capacity-of-power-supply-pins-9-23-pins

器件型号:BUF16821-Q1
Hellow、专家。
我对 BUF16821-Q1有疑问。
在 μF 表 P25中、建议为电源引脚(9引脚、23引脚)的旁路电容器使用10 μ F 电容。
是否可以将此电容器更改为更小的容量?
μF μF、μF 4.7 μ F、2.2 μ F、1 μ F 电容器。
此外、如果降低容量可能会出现问题、请告诉我。

最棒的,雷加尔

Noriaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年9月25日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Noriaki San、您好!

    取决于输出负载和输出 电压摆幅。

    该规格 10uF 适用于 所有输入电压、输出电压/输出电流条件。 如果在实际应用中、这些范围不是很宽、   则可以使用较低值的去耦电容器。

    此致、

    Costin