This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825A:UC2825A 的最小脉宽要求

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746319/uc2825a-minimum-pulse-width-requirements-for-the-uc2825a

器件型号:UC2825A

我正在实验室中使用电源原型,我想知道 UC2825A 是否有最小脉宽要求?

当我在电源上运行输入电压时、占空比会减小。  我达到特定的脉宽(~700ns)、控制器开始脉冲跳跃。  我已经寻找了一个不良的斜坡、误差放大器上的噪声或限流,但它们看起来都很干净。

我将开关频率从187kHz 降低到140kHz、并且能够在脉冲跳跃开始之前将输入电压升高到更高的水平。

如果对此有任何想法、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    根据斜坡底部的定义程度以及 PWM 比较器的阈值和延迟、存在限制。 当您转至较低的频率时、您会发现、在控制器开始跳过脉冲之前您可以下降到的最小占空比会变得更小、但它可能是固定的脉冲宽度、因此随着频率的增加、有效的最小占空比会下降。

    这些控制器的大多数应用以50kHz 至130kHz 的频率运行、远低于始于150kHz 的传导 EMI 限制线。

    此致

    Peter