This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510EVM:EV2400和 BQ2750EVM 问题

Guru**** 2811645 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27510EVM, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746345/bq27510evm-ev2400-and-bq2750evm-issues

器件型号:BQ27510EVM
主题中讨论的其他器件: BQ27510BQSTUDIOEV2400

我正在尝试让 BQ27510 EVM 与我的 Windows 10 64位计算机配合使用。  我有一个 EV2400、并在安装了电池的情况下将其连接到 BQ27510EVM。  BQstudio 说它没有检测到任何设备。  EV2400通电、因为所有三个 LED 都亮起、并且我连接到端口1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew

    您的 bq27510 IC 测量的电压是多少? 如果您看不到电压、您的 IC 可能已损坏、您需要更换 IC?

    谢谢
    Onyx