This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:原理图审阅

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743612/tps92692-q1-schematic-review

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

你(们)好

我的设计如下。

我的原理图产生了三个缺陷。 (共计20)

您能否查看原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Taemin、

    我们不明白您的"化学产品三种缺陷(共20种)"是什么意思? 缺陷是什么?它是如何产生的?

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    器件处于热状态。
    它不起作用。
    我要求 TI 韩国进行故障分析、但没有问题。
    原理图看起来不错。 请告诉我们可疑部件。

    谢谢、
    TM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TM:

    我们 希望获得一些信息和范围捕获、以便在这方面为您提供帮助。  您能否为我提供您想要使用46V-53V LED 电压命令的输出电流?  TPS92692是否变热或 Q10是否变热?  我们注意到 R281是100欧姆电阻器...这是非常高的电阻、请立即尝试使用0欧姆短路。  它们是如何到达10公里处的补偿组件 R285的?  再说一次、这是高电平。

     我们能否获得以下信号的示波器捕获:

    通道1: LED 输出电流  通道2: Q10栅极上的电压   

    时基为2ms/div、然后为2us/div。

    谢谢 Tuan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TM:

    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。

    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

     

    谢谢 Tuan