This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:菊花链导致的传播延迟

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729327/bq76pl455a-q1-propagation-delay-due-to-daisy-chain

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

 在菊花链配置中连接了256个电池时、MCU 接收最顶部电池数据所需的总时间是多少?

菊花链连接导致信息传输的传播延迟是多少?

请参阅随附的图像以更好地理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sushma、

    请参阅数据表的第6.17节"数字输入/输出:菊花链垂直总线"部分。 本节提供差分通信的内部传播延迟和位时间。

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    因此、控制器接收消息的总时间为[2.4ms (即电压转换的总时间)+(<60ns)+250ns)*菊花链中 BQ76PL455A-Q1 IC 的总数]。 对吗?

    也就是说,完全(对于16节电池)会增加一个延迟(60ns +250ns) ,或者每个电路板会增加一个延迟(60ns +250ns)??

    谢谢、
    Sushma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sushma、

    每个电路板都增加了60ns+250ns 的延迟、但请记住、这些是标称值、实际值可能会更高或更低、具体取决于多种因素。 我建议使用您从一个器件到另一个器件的当前设置进行测试、然后推断出完整的堆栈。 这将为您提供特定设计的标称值的近似表示。

    此致、
    Vince