This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19537Q3:VGS 的最大电压

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19537Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746000/csd19537q3-maximum-voltage-for-vgs

器件型号:CSD19537Q3

您好!

CSD19537Q3数据表解释了25°C 时的最大 VGS 为+/-20V。 此时 、我希望在 VG = 16Vdc 的60°C (= Ta)条件下使用 FET。 这意味着 Δ-Σ= 16 x 1 x 1.5 = 24°C。  VG=16Vdc 时、FET 是否可以在84°C (60 + 24°C)下运行?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nagata San、您好!
    感谢您的提问。 最大栅源电压不需要与温度相关的降额电压。 在 VGS = 16V 的环境温度为60摄氏度时、您应该能够正常工作。 但是、请记住、在高温下、阈值电压会降低~7mV/°C。