This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5420-EP:工艺/技术信息

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5420-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745713/tps5420-ep-process-techno-informations

器件型号:TPS5420-EP

您好,

我们需要 TPS5420-EP (10000 PCES /年)、但在我们需要有关 BiCMOS LBC4 BOA 工艺技术的更多技术信息之前:

-功能 µm:0.35 µm、0.32 μ m?

基板:SOI? n / p-type?

隔离:浅/深沟,一些纳米埋氧化物

-栅极氧化层:LV 和 HV 栅极氧化层厚度

请尽快等待您的反馈,并希望我们能够共同努力。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liouaeddin、

    我已联系专家、了解我们提供了多少有关此主题的信息。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liouaeddin、

    贵公司/研究机构是否与 TI 签订了 NDA?
    您询问的大多数/所有信息都是专有信息。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel,您好!

    目前,我们没有与 TI 签订 NDA,因为我们正在根据一般可靠性要求进行研究的第一步。

    但是,如果您绝对需要,我们可以与 TI 法国公司签署一份。

    感谢您的支持。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liouaeddin、

    您需要这些信息的原因是什么?

    如果没有 NDA、我们可能会提供有用的其他信息。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,您好!
    在最终选择组件之前,我们绝对需要评估工艺技术可靠性与辐射(TID 和请参见)。
    要执行此操作,基板(带/不带 SiO2)和隔离过程非常有用。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liouaeddin、

    我们的 EP 器件不适用于空间、也不遵循空间流程。
    我们不会提供有关 EP 部件辐射性能的信息。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,您好!

    我们已经知道您的 EP 器件不是专门用于空间,也不遵循空间流程(EP 并不表示 QMLQ 或 QMLV)
    辐射测试可靠性将在我们的一方进行,而技术数据将使我们能够对预期结果有一个初步的了解。
    正如我们所看到的,这是一个敏感的信息,所以请随意回答。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liouaeddin、

    是的、由于我们的 EP 器件不是航天器件、因此我们不打算提供与将它们用于航天器件的可行性相关的信息。

    谢谢、
    Daniel